This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:SigCon 中 DS280DF810EVM 错误计数器上的问题

Guru**** 2908320 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569136/ds280df810evm-question-on-ds280df810evm-error-counter-in-sigcon

器件型号:DS280DF810EVM


工具/软件:

您好、

我将 SigCon 与 DS280DF810EVM 配合使用、并注意到错误计数寄存器只有 11 位宽、最多计数到 2048。 是否有自动清除或累加函数可以用于收集更多的错误计数?

我正在绘制 TX 功率与误差计数的关系图、希望累积更多误差以进行分析。 您能否建议是否有方法可以扩展或累积超过当前 2048 限制?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenxuan、

     该器件的模式检查器功能不支持连续运行和更新总体位错误。 为了读取位和错误计数器、必须首先冻结模式校验器。 位错误计数 2048 很高、您的测试中出现如此多错误的原因是否存在?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    我正在进行 RX 灵敏度瀑布测试、我设置从小到大的衰减来检查错误率、直到 CDR 解锁。 这就是错误位数这么多的原因。 是否可以在位错误计数器达到 2048 之前或之时将其复位? 还是有其他方法可以累积误差位?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenxuan、

     通过首先将  通道寄存器 0x82 的位 6 设置为 1、然后清除该位以重新开始计数、可以复位位位错误计数。 错误计数只有 11 位宽、因此器件本身不能累积高于 2047 的计数。    器件编程指南的第 7.26 节和 7.27 节进一步介绍了这些写入以及重新加载 PRBS 校验器自动模式检测所需的写入。

    此致、

    GREG