This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:TUSB320LAI

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570003/tusb320lai-tusb320lai

器件型号:TUSB320LAI
主题:TUSB320 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

我们使用了 TUSB320LAIRWBR 达到最佳性能。 由于该端口设置为 DRP、因此它保持断开状态。 引脚 INT_N/OUT3、SCL/OUT2 和 SDA/OUT1 在测试点上进行端接。 我们是否必须将 SCL/OUT2 和 SDA/OUT1 配置为 I2C?

ID 引脚被拉高并与处理器连接、并且在连接外部设备时不会切换。 根据数据表的建议、使用了每个上拉电阻。  


请告诉我们这一点。

谢谢、此致

Kaliga  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaliga、

    您打算使用 I2C 模式吗? 否则、不需要将这些引脚配置用于 I2C。 但是、OUT1/2 引脚通常用于与检测到的电流模式的器件进行通信。 我建议将这些 OUT1/OUT2 连接到器件 SOC、这样它就可以查看广播的电流电平和所需的拉电流。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的确认、主要问题是在 DRP 模式下将外部器件连接到电路板时 ID 引脚不会切换。 我们还检查了将端口引脚配置为 DFP 的情况,但它仍然没有显示 ID 引脚的任何变化。  

    请就此向我们提供建议。

    谢谢、

    Kaliga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaliga、

    您能否在建立连接之前和之后在 DFP 模式下监测 CC 引脚、以确保在该模式下看到连接? 您在 ID 引脚上使用了什么值上拉? 我们建议使用 200k Ω 电阻、以确保对引脚使用弱上拉、而不会出现问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    PORT 引脚被设置为 DRP、即使在我们的设计中使用了 200k Ω 电阻、ID 引脚也不会切换。 我们的 DFP 模式也存在同样的问题。 下面附上了三种模式中每一种模式都会跟踪的 CC 引脚值:UFP、DFP 和 DRP。

    随附了我们为 DRP 模式配置的原理图图像以供您参考。

    请告知我们。

    谢谢、

    Kaliga  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaliga、

    通过查看发送的电压值、我想我看到了一些意外的行为。 对于 DRP 配置、当未连接任何设备时、CC 引脚应反复切换为高电平和低电平。 您能否仔细检查这些值、或在示波器上监测这些引脚、看看它们是否按预期切换?

    DFP 的情况也一样、如您所述、当 CC 引脚应为高电平时、它们看起来似乎为低电平。 您是否可以在使用示波器与 DFP 连接之前和之后监控 CC 引脚?

    使用 USB-C 电缆而不是 C 电缆时、您是否发现性能有任何差异? 看起来当配置为 UFP 时、VBUS_DETECT 为 0、这表示所连接的主机未向 VBUS 供电、这可能表示未检测到连接了 UFP。 我注意到这两个 CC 引脚上都有电压、通常只有一个 CC 引脚有电压、而另一个引脚下拉至 0V。 您是否知道是否可能使用有源电缆?

    在 TUSB320 为“NC"的“的情况下、这些引脚是移除 CC 控制器的情况下、还是仅将笔记本电脑 CC 引脚设置为无连接的情况下?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢、问题得到了解决