This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560MB410EVM:DS560MB410EVM 原理图申请

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560MB410EVM, DS560MB410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570698/ds560mb410evm-request-for-ds560mb410evm-schematic

器件型号:DS560MB410EVM
Thread 中讨论的其他器件: DS560MB410

工具/软件:

您好:

我目前正在评估 DS560MB410 以便在我的工程中使用、我想更详细地学习 DS560MB410EVM。
您能否提供 DS560MB410EVM 的完整原理图?

具体而言、我对以下内容感兴趣:

-电源连接和去耦建议

- SMBus/ I²C 连接(SDA、SCL,地址搭接)

-差分 I/O 实现 (RX/TX)

该信息对于设计原型和确保正确集成器件非常有用。

非常感谢您的支持。

此致、
三上真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    您可以按照 DS560MB410 器件产品页面上的“立即申请“链接申请 EVM 原理图和其他相关文件。 下面的屏幕截图显示了这种情况。 EVM 原理图可在  DS560MB410EVM 板文件文件夹中找到。

    此致、

    GREG