This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:MIPI®︎ DSI 转单链路 LVDS 桥接器

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570437/sn65dsi83-q1-mipi-dsi-to-single-link-lvds-bridge

器件型号:SN65DSI83-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

在我们的一个应用中、我们使用 TI 的 下面提供了 MIPIRegisteredDSI 转单链路 LVDS 桥接器的详细信息

部件号: SN65DSI83TPAPRQ1

在我们的一个定制开发单元中、当 LVDS 显示器连接到显示器时观察到显示器闪烁(显示器直接连接到电路板显示器连接器)

当 LVDS 桥接器 IC (SN65DSI83TPAPRQ1) 替换为新的 IC 时、问题已解决。

已验证的接口,电压轨,其他无源器件 — 未观察到任何问题。

请告诉我 显示闪烁的根本原因是什么、以及 LVDS 桥接器会如何导致闪烁。

附件是参考应用电路。

谢谢你

此致、

Gopala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopala:

    您能否向我们详细介绍一下该系统:

    a.分辨率和像素时钟频率是多少? 并且时钟是使用外部 REFCLK 还是 DSI 时钟作为源?

    b.系统是否使用内部测试模式进行了测试? 它是否也显示测试图案闪烁?  

    c.寄存器 0xE5 上是否显示任何错误?

    d.系统是否遵循数据表“7.4.4 Initialization Sequence“? 这包括 DSI 时钟设置的设置。 在初始化期间、寄存器配置是如何生成的? 您可以使用 DSI 调谐器工具进入配置并获取寄存器设置。


    通常、显示闪烁的原因可能是 DSI 源的时序不匹配、或者 LVDS 输出与 DSI83 配置或显示时序要求不匹配。 否则、可能是 DSI 源时钟 SI 问题、抖动等的系统级问题  

    作为缩小根本原因范围的第一步、我们建议使用测试模式并检查它是否仍然导致问题。

    此致、
    Ikram