This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:原理图审阅

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570659/thvd1451-schematic-review

部件号:THVD1451


工具/软件:

您好:

请查看  我的设计中使用的用于 UART 转 RS422 连接的 THVD1451DRBR 器件的原理图。 RS422 信号连接到 USB Type-C 插座连接器、其特定的引脚排列由我决定。

如果 RS422 侧需要任何端接电阻、请告诉我。  

此致、

Prem Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    我没有特别注意到原理图有任何问题。  

    告诉我 RS422 侧是否需要任何端接电阻器。  [/报价]

    通常、您需要在 RS422 侧的接收器节点(A/B 引脚)上放置端接电阻器。 我建议将其放置在 10 欧姆电阻器的右侧。 可能是 100 欧姆、具体取决于电缆的特性阻抗。

    - Bobby