This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:将 TCA9509 与 P82B96 相连

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96, TCA9509, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570989/p82b96-interfacing-a-tca9509-with-a-p82b96

部件号:P82B96
主题中讨论的其他器件: TCA9509、 TCA9517

工具/软件:

您好:

在项目完成中途后、我们似乎已经完全没有 遇到任何人都在使用 S 侧的 VOL 规范 P82B96 时遇到的问题。

该团队已经使用 P82B96 通过 10m 电缆驱动 I2C 信号进行了原型设计、并发现在 S 侧为 3.3V、在 T/R 侧为 4.5V 的情况下这是可行的。 但是、由于设计中其他地方的架构发生变化、S 侧电压 必须降至 2.5V、现在  对于大多数 I2C 器件、S 侧的 VOL 大约等于 0.3xVCC VIL 规格。 目前正采用此配置、但考虑到没有裕度、并且 S 侧的 VOL 在较低温度下可以上升到 1V、该解决方案不再可行。

我注意到、为了克服这个问题、此论坛上建议了许多缓冲区、我根据我们的架构确定 TCA9509 是主要的备选器件。 我已经订购了一些器件、并将对其进行原型设计以验证解决方案。 原型设计将类似于下图、上拉电阻值也是我们在没有 TCA9509 的情况下针对第一个原型进行了优化的值。 我想、如果我们发现 TCA9509 与 P82B96 配合使用、我们将需要再次重新优化上拉电阻。

TI 支持部门的人员可否告知以下建议的布局是否可行、或者在将 TCA9509 的 B 侧与 P82B96 的 S 侧集成时是否存在任何缺陷?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9509 的 B 侧使用正常缓冲器、兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens; 看起来我需要改变的一件事是 A 侧的上拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我同意这里的克莱门斯。  

    如果使用 TCA9509、请移除 A 侧的 PU 电阻器。  

    如果使用 TCA9517、则 A 侧和 B 侧都需要 PU 电阻器。  

    TCA9509 和 TCA9517 彼此引脚对引脚兼容且封装兼容。  

    此致、

    Tyler