This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:如何计算 SWE 计时器

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571031/tcan1043a-q1-how-to-count-swe-timer

器件型号:TCAN1043A-Q1


工具/软件:

您好的团队、

您能为我的客户问题提供支持吗?

1.如果状态快速改变待机->睡眠->待机、您能告诉我最小的 INH=低电平时间期限吗?

当状态从睡眠模式更改为待机模式时、一旦 发生 WUP 或 LWU、INH =高电平需要多长时间?

3. 如何计算 4 分钟? 从方框图中看、我在 TCAN1043A 中找不到 OSC。  

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    我希望您做得好!

    1.客户的目标是什么? 您能否详细说明您的客户如何从待机模式切换到睡眠模式? 它们是否会关断 VCC 或 VIO 电源之一、以便从待机模式进入睡眠模式? 您问题的答案因客户的具体用例和设置而异、因此有关他们执行此操作的原因和方式的任何其他信息都将有所帮助。  

    2. INH 从高阻抗变为高电平需要时间 Tinh_SLP_STB(最大值 100us)。

    3.此~4 分钟计时器称为睡眠唤醒错误 (SWE) 计时器、下面将突出显示该计时器。 如果 TCAN1043A 处于待机模式的时间超过 5 分钟、它将切换到睡眠模式。 该时间也由数据表中的 tINACTIVE 定义。

    此致、

    Ethan