This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:器件间延迟

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570393/am26lv32-device-to-device-skew

器件型号:AM26LV32


工具/软件:

您好的团队、

您能否告诉我为什么 AM26LV32 的器件间延迟比单个器件脉冲延迟长?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki

    器件的数据表中提供了更多的内置空间、可在前两个偏斜上留出裕度。 在实际测量中、我看到器件间延迟是通道间延迟的 2 倍。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

     ‑‑显示器件‑μ V 至‑μ V 的器件偏斜是通道‑μ V 至‑μ V 的两倍通道偏斜可改为“器件偏斜的一半至‑μ V 的器件偏斜等于通道‑μ V 至 5 μ V 的通道偏斜“。 如果  前两个偏移 (tsk (p) 和 tsk (o)) 的裕度被去除、对这些值的理解是否正确:

    - tsk 的实际值 (p ): 3ns/4.5ns   
    - tsk (o) 的实际值: 3ns/4.5ns   
    -保证的值 tsk (pp ): 6 ns/9 ns?  

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“360827" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570393/am26lv32-device-to-device-skew/6049371

    将这些值理解为:

    - tsk 的实际值 (p ): 3ns/4.5ns   
    - tsk (o) 的实际值: 3ns/4.5ns   

    [/报价]

    从我所见、实际测量值似乎甚至低于此值。 这些参数还具有更大的内置安全裕度。  

    - Bobby