This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:AUX 和 DDC 之间的 DP++自识别功能

Guru**** 2998550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569814/tdp2004-dp-self-identification-function-between-aux-and-ddc

器件型号:TDP2004


工具/软件:

在为 DP++实现的电路中、以下几点混杂了我:MOS 晶体管具有体二极管。 由于这种体二极管、AUXP 和 AUXN 似乎可以随时传导至接收端子。此电路是否真正在 AUX 和 DDC 之间启用自识别功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此图不正确、我们在 e2e 常见问题解答中将其修复。

    AUXP 将 100k 拉至 GND、100k 至 GND 放置在 MOSFET 和插座之间。  

    AUXN 将 100k 拉至 DP_PWR、100k 至 DP_PWR 放置在 MOSFET 和插座之间。  

    源是 DP++源、DDC 和 AUX 多路复用在一起、如下所示。

    CAD 信号连接到插座的 CFG1、并且还会产生 1M Ω 弱下拉至 GND。

    通常、DP 受电方将其 CFG1 悬空、因此当连接 DP 受电方时、由于 1M 弱下拉电阻、CAD 将处于低电平。 然后、MOSFET 将处于开路状态、因此您将具有用于正常 AUX 流量的 100nF 和 100k 上拉/下拉电阻。

    连接 HDMI 适配器后、CFG1 上会有一个 100k 的上拉电阻、因此 CAD 将处于高电平、MOSFET 将在 100nF 电容器上发生短路。 HDMI 适配器通常在 AUXP/AUXN 上都有一个 2k 或 4.7K 上拉电阻、用于过驱 100k 上拉/下拉电阻  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我明白您说的是什么、但有一个困惑、那就是当 CAD 信号为低电平时、MOSFET 关闭。 但是、由于 MOSFET 的体二极管、源极侧的 AUXP/N 通过 MOSFET 的体二极管流向插座侧、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您回答的是正确的、我们需要再次修改方框图。  

    您需要另一个反向放置的 MOSFET(漏极到源极)来阻止流经体二极管的电流。

    CONFG1 到 CAD 也需要两个 MOSFET。

    我们将更新方框图并提供给您。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、期待您的新方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅更新后的方框图。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    还有一件事让我很困惑。 DP 差分对信号是交流耦合的、但 HDMI 的 TMDS 是直流耦合的。 如果我没记错、将 DP 转换为 HDMI 需要将交流耦合与包含 499 Ω 接地电阻器的电平转换电路结合。 但是、在 DP++电路中、我只看到交流耦合电容器。 那么、从硬件的角度来看、DP++如何满足 DP 和 HDMI 信号的传输要求? 无源 DP 转 HDMI 适配器是否已经包含一个带有 499 欧姆接地电阻的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的理解是正确的。 DP159 以 DP++转 HDMI 电平转换器为例。 下面是其实现方框图。 您可以看到、其输入交流耦合到 DP++源、而输出直流耦合到 HDMI 插座。  

    其输入具有连接到 VBIAS 的内部 50 Ω 电阻、在本例中该电压为 0.7V。

    谢谢

    David