This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AE:是否可以将一个 1000 Base-T 变压器用于双端口 EtherCAT?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AE, LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570838/dp83826ae-possible-to-use-one-1000-base-t-transformer-for-2-port-ethercat

器件型号:DP83826AE
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28P65X

工具/软件:

我正在使用两个以太网 PHY (DP83826AE) 以及处理器 F28P650DK9NMRR 来设计具有 EtherCAT 功能的 HDI 电路板。 为了优化布板空间、我正在为两个 EtherCAT 端口寻找一种磁性解决方案、与当前解决方案相比、这两个端口占用的面积更小(如 LAUNCHXL-F28P65X 套件中所述)。

在对其他 EtherCAT 设备的研究过程中、我发现了一种将单个 1000Base-T 变压器 (749020111A) 用于两个 EtherCAT 端口的解决方案,其中变压器的四对被拆分 — 两对用于 EtherCAT IN、两对用于 EtherCAT OUT。

这种方法是否可行? 如果没有、您能否提出替代解决方案? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从功能上讲、我看不出实现有问题。 但我担心串扰和可能的 EMC 性能、因为两个 PHY 将共享变压器的一个公共接地端。 如果 EMC 是一个问题、我建议使用 2 个双通道变压器而不是四通道变压器。

    选择变压器时、请务必遵循以下指南。

    谢谢

    David