This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN844-Q1:TCAN844-Q1 和 TCAN1044A-Q1 之间的绝对 Vdiff 差值

Guru**** 2943120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN844-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570966/tcan844-q1-abs-vdiff-difference-between-tcan844-q1-and-tcan1044a-q1

器件型号:TCAN844-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044A-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

如您所见、TCAN844-Q1 绝对最大值 Vdiff 为±12V、TCAN1044A-Q1±45V。 客户正在使用 TCAN844 来实现 TCAN1044A。 他们对以下问题有疑虑:

  1. TCAN844 是否对 Vdiff 提供弱保护? 或者、±12V 是否足以提供 Vdiff 保护?
  2. Vbus 和 Vdiff 之间有何差异?  VBUS 是相对于 GND 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    1.是的、建议将 TCAN844 用于 12V 应用、这是可以接受的。 请注意、该数据表也正在更新、因为已验证其规格高达 40V

    2. VBUS 是 CANH 或 CANL 上可接受的电压、而 Vdiff 是它们之间可接受的电压差、即、CANH - CANL、谢谢。

    此致、

    Michael。