This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:Cyclone 10 LP FPGA 应用的 TPS62230 启动时间

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62230, TPS62808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570403/tps62230-tps62230-startup-time-for-cyclone-10-lp-fpga-application

器件型号:TPS62230
主题: TPS62808 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我目前正在考虑将 TPS62230 用作 Altera Cyclone 10 LP FPGA (VCCIO = 2.5V) 的 2.5V 电源。
根据 FPGA 要求、电源电压必须在 50µs 内斜升至 3ms。

为确保兼容性、我想确认以下几点:

  1. 根据数据表、TPS62230 的软启动时间((EN 高电平→VOUT 达到标称电压)通常约为 100µs。 您能否说明此参数的最小和最大预期范围?

  2. 假设 TPS62230 能够可靠地满足 50µs 至 3ms 斜升时间的 FPGA 要求、这是否正确?

  3. ~EN 直接连接到 VIN、启动延迟包括在 Δ V 100µs 软启动开始之前 VIN 上升到 EN 阈值以上的时间是否正确?

非常感谢您确认以上几点、我们需要确保 TPS62230 适合此应用。

非常感谢您的支持。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢使用 E2E。

    1.遗憾的是、我们没有此器件可用软启动时间的最小值/最大值。

    2.我们无法保证斜升时间低于 3ms。  

    3.如果将 EN 连接到 VIN、则 VUVLO(典型值为 1.9V)电平是输出电压的起点、而不是 EN 阈值低得多。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    我知道只有​​为 TPS62230 指定了典型值。
    是否有任何其他 TI 产品符合 Cyclone 10 LP 电源要求(启动时间在 50µs 至 3ms、Vout=2.5V 内)?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请查看 TPS62808 和 TPS628438。 两者都有最大启动斜坡规格。

    此致、
    SEPP