This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:关于 UCC2566613 的最小输出电压(电流折返)的阐述

Guru**** 2988130 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571202/ucc25661-clarification-on-minimum-output-voltage-current-foldback-with-ucc256613

器件型号:UCC25661
主题中讨论的其他器件:PMP41106

工具/软件:

您好、

一直在研究 PMP41106 参考设计和测试报告。 在图 2-1 “负载调节“中、输出压降显示为低至 30V、测试条件指定了 30V 至 48V 的范围

https://www.ti.com/lit/ug/tidt411/tidt411.pdf

我的理解是、这种“30V"表示“表示所评估的参考设计下限、而不是 UCC25666x 系列控制器的绝对限制。

在我的客户应用中、他们的目标是实现 58V 的恒定电压、在过载情况下 (58V→30V) 电流折返低至 30V。  

请确认:

  1. PMP41106 中的 30V 只是设计/测试下限、而不是控制器限制、这是正确的吗?

  2. ×UCC256613、假设谐振回路和 fmin 设计得当、预计在低至标称 CV 电压(例如,58V→30V)约 0.5 μ V 时稳定运行是否合理?

  3. 在电流折返模式下、关于可实现的最小输出电压、是否有任何 TI 指南或建议边界?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1.是的,它不是控制器限制。

    您能告诉我 电流折返模式是什么意思吗?

    此致、

    亚米尼。