This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:PHY 与电流模式线路驱动器的优势

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83826AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569971/dp83822i-advantages-of-phy-with-current-mode-line-drivers

器件型号:DP83822I
Thread 中讨论的其他器件: DP83826AI

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

具有电流模式线路驱动器(例如 DP83822I)的 PHY 有哪些优势?

我想了解一下与具有电压模式线路驱动器(例如 DP83826AI)的 PHY 相比的优势。

此致

Katsufumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katsufumi-San、  

    众所周知、电流模式驱动器可提供更好的信号完整性和更小的工艺/电压/温度影响。 但是、电流模式驱动器具有更高的静态功耗。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我有几个问题。

    1)“过程“是否指 PHY 本身的操作?

    2) 我想知道“静态功耗“的数值差异。
    我该如何计算它?
    我想比较 SNLS505G 的图 9-2 和 SNLS783 的图 9-2 中电路之间的差异。
    DP83822I 的工作电压为 VDDIO=1.8V、AVD =1.8V。
    DP83826AI 的工作频率为 VDDIO=1.8V、AVD =3.3V。

    3) 在 SNLS505G 的图 9-2 中、即使 VDDIO=1.8V 且 AVD =1.8V、49.9Ω 上拉电压是否需要为 3.3V?
    还是需要连接到 AVD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katsufumi-San、  
    1.按工艺,我指的是 PHY 的制造工艺。  
    2.您可以参考各自数据表中的功耗数据。  
    3.请连接到 AVD。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我现在更详细地了解 DP83822I。

    此致

    Katsufumi