This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:对 TUSB212 提出疑问

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571763/tusb212-question-about-tusb212

器件型号:TUSB212


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户 Lango 使用 TUSB212RWBR。 他们安装了上拉电阻器 RU32 = 47k、并安装了下拉电阻器 RU36 = 47k。 我怀疑这会导致芯片的 DCBOOST/ENA_HS 故障。 但是、已向终端客户发货了几百块电路板、禁止移除元件、因此不能移除上拉电阻器。 转接驱动器是否可能无法在当前配置下工作? 添加上拉电阻器(例如 1M)能否解决此问题? 是否有其他解决方案可以在不卸下组件的情况下解决此问题?

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    客户是否已经看到有关 TUSB212 的问题、或者您是否只是在实施 TUSB212 之前担心? 是否组装了上拉电阻器?

    组装两个 47K Ω 电阻器后、3.3V 电压轨应分压至 1.65V、这会将 DC_BOOST 引脚设置为中等大小、这是可以接受的。 如果未填充上拉电阻器、而只是下拉至地、则 DC_BOOST 将设置为低电平、这也是可以接受的。  我主要关心的是用于 VCC 和 VREG 引脚的电容器的值。 看起来他们使用 100pF、当我们建议使用 100nF 或 1uF 时:  

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户在当前工程中连接了两个电阻器。 这会触发全速​​(FS) 模式。 如果未像客户之前那样连接 RU32、则​​将触发低速 (LS) 模式。  我的理解可能存在一些问题、但我想再次确认同时连接两个电阻是否对客户没有风险?  此外、我非常感谢你的提醒。 我建议客户修改电容器尺寸。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    客户在当前项目中连接了两个电阻器。 这会触发全速​​(FS) 模式。 如果未像客户之前那样连接 RU32、则​​将触发低速 (LS) 模式。

    ENA_HS 引脚实际上并不控制 TUSB212 的模式。 此引脚具有两项功能、DC_BOOST 和 ENA_HS、前者用作输入、后者用作输出。

    启动时、该引脚充当 DC_BOOST、对引脚的输入电压进行采样、以确定 DC_BOOST 的设置电平。 启动后、引脚功能切换到 ENA_HS、该引脚是用于调试的输出引脚。 当 TUSB212 在 DP/DM 通道上检测到 HS 信号时、该引脚将指示、低电平输出表示没有 HS 信号、因此不会启用转接驱动器、而高电平输出表示存在 HS 信号、且启用了转接驱动器、在信号移至转接驱动器下方时增强信号。

    转接驱动器没有 LS 或 FS 模式、仅在它在 DP/DM 通道上检测到 HS 信号时启用。 在当前配置下、我不会看到任何问题。 据我所知、我之前没见过此设计、客户是否已执行 USB2 合规性测试、I.E 眼图?

    谢谢、

    Ryan