This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:使用 ALP 程序运行裕度测试时、是否所有绿色都正确?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571121/ds90ub941as-q1-when-running-the-margin-test-with-the-alp-program-is-it-true-that-all-green-is-correct

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP、 USB2ANY

工具/软件:

我们使用 ALP 程序进行了裕度测试、并获得了以下结果。

是否所有绿色都正确? (电缆长度:2M)

2M 和 1M 的电缆长度之间没有差异。

电缆规格: LD5-101-LD XXXX-Y-Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Choi、

    如果硬件配置具有出色的信号完整性、则可能显示地图分析的完整覆盖范围、但这种情况并不常见。

    要验证结果、您可以尝试更长的电缆配置来确定信号完整性是否在较长的长度范围内恶化、这应该通过地图分析中所示的裕度反映出来。

    此外、我在方框图中注意到 USB2ANY 在本地连接到 941AS、因为 ALP “Information"选项“选项卡显示其显示为 940 配置文件、因此我只想确认 USB2ANY 在映射分析测试期间实际上已连接到解串器。  

    • 这是因为、如果 FPD-Link 存在任何完整性问题、则可能会向串行器返回误报/误报信息。

    如果您对这些后续测试有任何反馈、请告诉我。

    谢谢、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Miguel

    感谢您的答复。

    我们将其连接到解串器、并获得相同的测试结果。

    我们将尝试按照您的建议使用更长的电缆对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Choi、

    感谢您更正配置、如果较长的电缆测试显示任何失败结果、我怀疑在这些长度下、链路完整性对于所有设置来说都是足够的。

    请让我知道您通过更长的电缆测试获得的结果、谢谢。

    此致、

    Miguel