This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS452:ESDS452 20µs 浪涌电流@ 80°C

Guru**** 2667945 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570543/esds452-esds452-8-20-s-surge-current-80-c

部件号:ESDS452


工具/软件:

再次大家好、

ESDS452 数据表未指定 20µs 61000-4-5 (8/IEEE) 最大浪涌电流的温度降额。
(它仅作为 18A @ 25°C 给出。)


是否有任何关于 80°C(或接近 80°C) 处)处最大 20µs 浪涌电流的数据?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre:  

    我们没有此器件在整个温度范围内的任何浪涌数据。 需要 80°C 是否有原因? 我预计钳位电压在较高温度下会升高、但只应增加几伏。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、8/PWM 20µs 波形最大电流规格会随温度的升高而降低。

    对于这些采用 SOD123 或 SOT23 封装的小型 TVS、80°C 的规格通常约为 25°C 值的一半。

    80°C 请求的原因: 80°C 是我们大多数产品的温度范围上限 (某些特定产品的温度可能更高) 。
    在最坏的情况下、TVS 是分开的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我的要求是最大电流、而不是钳位电压。 很抱歉、我的问题不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre:

    正如 McKenzie 提到的、我们手头没有这些信息、但我将研究我们是否有进行测试的可行性。 请让我到本周结束时确认这一点。

    请注意、该请求与最大 IPP 电压有关、而不是钳位电压。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie & Josh、

    感谢您的快速答复。

    我想、 作为副作用、这些测试还会在较高温度下提供钳位电压。
    此信息也是有价值的,特别是如果它碰巧变化超过 15 或 20%。 都与 25°C 值相对。

    谨致问候、Pierre D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre:

    理解、一旦我能够确认我们的能力、我将把它添加到测试计划中。

    此致、

    Josh Prushing