This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416:P 端口 VOH 和 VOL 逻辑电平

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571806/tca6416-p-port-voh-and-vol-logic-levels

器件型号:TCA6416


工具/软件:

你(们)好  

我想为具有 1.8V 电源的 Vccp 提供支持、在 P 端口侧找不到 VOH 和 VOL 逻辑电平。请帮我提供详细信息。

完整 MPN:TCA6416ARTWR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramakrishna:

    使用 VCCP = 1.65V 设计您的系统是 VOH 和 VOL 的最佳估算值。  

    这为较低的 VCC(即较弱的输出驱动器)提供了一些裕度。 设置 VCCP = 1.8V 只意味着更好的输出驱动特性。  

    此致、

    Tyler