This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:工作温度

Guru**** 2960530 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TPD4S012, TPD4E05U06, TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567216/tpd4s012-operating-temperature

器件型号:TPD4S012
主题中讨论的其他器件:TCA9517、 TPD4E05U06、 TCA9517-Q1

工具/软件:

您好我们正在使用我们系统中的许多德州仪器 (TI) 器件、其中的许多器件处于设计阶段。以下元件列表的工作温度低于+125、而我们的要求是–40 至+125。请针对以下元件建议我们使用工作温度为–40 至+125 或+105 的引脚对引脚替代产品:-

1) TMUX154EDGSR

2) TPD4S012DRYR

3) DS15BR401TSQ/NOPB

4) TCA9517DR

5) SN74AVC4T245RSVR

6) DS25BR150TSD/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:  

    对于 TPD4S012DRYR、我们还有几款采用相同封装的其他器件、但遗憾的是、所有器件的温度均为–40°C 至 85°C。 为什么需要 125°C?是否有具体原因?

    同时、我将把它分配给多路复用器团队以回答  TMUX154EDGSR。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我们的客户要求、 以下元件必须具有–40 至+125 或–40 至+105 的工作温度、如果其他封装的温度符合要求、也请告知我们:

    1) TMUX154EDGSR

    2) TPD4S012DRYR

    3) DS15BR401TSQ/NOPB

    4) TCA9517DR

    5) SN74AVC4T245RSVR

    6) DS25BR150TSD/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    对于 TMUX154EDGSR、我们没有任何引脚对引脚替换、但我们在中有一个 2 通道 2:1 多路复用器 DGS 相同 符合–40°C 至 125°C 标准的封装。 该器件是 TMUX1072DGSR。

    我会将其分配给 TXP 团队以帮助处理翻译设备。 将来、我建议按器件类型将您的查询拆分、以便您对每个 n üSlight smile都能获得快速响应

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rakesh、

    对于 AVC4T245RSVR、可直接替换 AXC4T245RSVR。 我在 Tyler 中提到 TCA9517 替换件。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:  

    因此、我们最适合温度范围的选择是 TPD4E05U06。 它具有类似的规格、但采用不同的封装、并且不像 TPD4S012 那样添加 VBUS 保护。  

    谢谢您、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    TCA9517DR 是 SOIC 封装。  

    我们能否切换到 TCA9517DGKRQ1。 这是采用 8 引脚 VSSOP 封装、环境温度为–40°C 至 125°C 的汽车级 TCA9517-Q1。  

    此致、

    Tyler