This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810 的 EEPROM 配置

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561345/ds280df810-the-eeprom-configuration-for-ds280df810

器件型号:DS280DF810


工具/软件:

您好、

我们使用两个 DS280DF810 共享一个 EEPROM 文件和一个用于 100G 网卡的 EEPROM、 Plesae 帮助 根据以下请求提供 EEPROM 配置:

BTW、 在调试时、我们通过 I2C 写入此参数并运行重新启动测试。 重新启动过程未断电。

昨天、在大约两到三百圈后、DS280DF810 的 RX 通道设置频率寄存器值中的一个更改为 0x00、但 TX 通道值仍然正常。  

您能评论一下如何解决这个问题吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    是的、我们可以帮助生成此 EEPROM。  我相信您的 EEPROM 表中可能有拼写错误。  您能否确认下表是否正确?

    关于您对寄存器值的观察、是否可以分享一些有关您正在运行的测试的更多详细信息?

    • 您的重新启动测试包括什么?  提供有关测试序列的更多详细信息会有所帮助。
    • 关于“通道设置频率寄存器“、该寄存器是否为 0x2F?  是在多个通道还是仅在单个通道上观察到这种情况?
    • 这一观察是可重复的吗?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的善意建议、您的表格将随附 EEPROM;

    以下是我们的答复:

    关于您对寄存器值的观察、是否可以分享有关您正在运行的测试的更多详细信息?

    我们 没有时序图、  DS280DF810 的电源始终开启、我们正在检查链路状态

    我们 重启的网络接口是系统运行的下电上电测试;

    关于“通道设置频率寄存器“、该寄存器是 0x2F 吗?  是否在多个通道或仅在单个通道上观察到此情况?

    该寄存器为 2F、可在选择单个通道后读取;

    这一观察结果是否可重复?

    经过两次测试的概率问题在重启 400 多个周期后出现;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    如果我的理解正确、从 DS280DF810 的角度来看、您只需启用/禁用 DS280DF810 正在接收的信号。  这不应对寄存器 0x2F 产生任何影响。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    Plesae 还请根据您的意见表分享我们的 EEPROM 文件,与下面的主题相同,谢谢。

    是的、我们可以帮助生成此 EEPROM。  我相信您的 EEPROM 表中可能有拼写错误。  您能否确认下表是否正确?

    e2e.ti.com/.../ds280df810-the-eeprom-file-for-ds280df810

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    感谢您的跟进。  对延误表示歉意、我们仍在努力、并将在本周分享。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    Plesae 建议是否有此情况下的 EEPROM 文件,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    请支持 EEPROM 文件、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    请支持此 EEPROM 文件、

    而且、我们考虑使用 连接到光纤电缆的 DS280DF810、您是否对 RX 端的自适应接收模式有任何建议