This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:器件建议

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571362/lmh0341-part-recommendations

器件型号:LMH0341
主题中讨论的其他器件:LMH0318

工具/软件:

尊敬的团队:  

我目前正在研究视频处理要求。 我需要 SDI 接收器、PAL 接收器、DVI D 发送器和 SDI 发送器、具有以下方框图中捕获的接口。 请您推荐符合我要求的 TI 产品系列器件。  

提前感谢、  

Kiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirian:

    SDI 元件需要多高的数据速率? 您是否需要 SDI 接收器和发送器执行任何特定操作? (时钟恢复器,均衡器...)

    • LMH0318 是一个很好的 起点。 这在接收端有一个集成时钟恢复器、在发送端有一个电缆驱动器 这是否适用于应用?

    我们的 SDI 器件本身不会将 SDI 转换为 BT.1120。 请注意、这需要由 FPGA 完成。

    此致、

    Shane