This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:芯片的应用问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571416/ds90ub949-q1-the-application-issues-of-chips

器件型号:DS90UB949-Q1


工具/软件:

我对 DS90UB949 + DS90UB948 的使用有一些疑问。  请提供您的支持。

1、 以前的解决方案是:1*DS90UB941+2*948 芯片驱动 2 个屏幕。
2、 项目升级后,主控件不支持 MIPI DSI 接口,只支持 HDMI 接口。  我们想知道是否可以使用 1*949+2*948 来驱动 2 个屏幕?
3. 我们想知道如何在复制模式下使用 949 + 948 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    [引述 userid=“444217" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571416/ds90ub949-q1-the-application-issues-of-chips。]2.  工程升级后、主控件不支持 MIPI DSI 接口、但仅支持 HDMI 接口。  我们想知道是否可以使用 1*949+2*948 来驱动 2 个屏幕?

    这取决于默认情况下、949 将使用复制模式、但 FPD-Link III 检测机制将适应连接到主链路和辅助链路的器件。

    [quote userid=“444217" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571416/ds90ub949-q1-the-application-issues-of-chips  我们想知道如何在复制模式下使用 949 + 948?

    根据数据表、部分 7.4.2.3 复制模式  和 7.4.2.4 FPD-Link III 模式的自动检测 - “当连接到两个独立的解串器时,复制模式可以自动配置“和 “ 如果 DS90UB949-Q1 检测到两个独立的器件、它将以复制模式运行、并在两个连接上发送单通道视频。“

    只要您正确连接了 2*948、就会发生这种情况。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Miguel