This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:DS250DF810 支持 16.22016Gbps 数据速率

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS160PR410, DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568679/ds250df810-ds250df810-support-16-22016gbps-data-rate

部件号:DS250DF810
“主题“中讨论的其他器件: DS160PR410DS280BR820

工具/软件:

团队、


DS250DF810 是否支持 16.22016Gbps(JESD 串行器/解串器速率)。 在默认支持数据速率模式下、它不能。 但似乎手动支持模式可以做到。 但是、如果任何客户有此用例、我仍想再次与您确认、谢谢。

 此致、

Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    请注意、重定时器可以获取 CDR 锁定到的数据速率。  超出此范围的数据速率只能在 CDR 旁路中受支持。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的答复。 客户用例是发送器 — 20dB IL 布线 — 中继器/重定时器 — 20dB IL 布线 — 接收器。 您是否建议或推荐了中继器或重定时器来支持这种情况? 谢谢!

    此致、

    Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    我们没有将锁定到 16.22016Gbps 速率的重定时器器件。

    在中继器/重定时器之前达到 20dB IL 更容易满足要求。  DS160PR410(或其他 PCIe 第 4 代转接驱动器)的目标数据速率为~16Gbps、在 8GHz 下 CTLE 增强为 18dB。

    由于 DS160PR410 等线性转接驱动器不具有发送器均衡功能、因此中继器和接收器之间的 20dB IL 更具挑战性。  您可以想到以下几点:

    • 客户可能在很大程度上依赖发送器 TX 加重(前标/后标)和接收器均衡功能。  我们知道发送器和接收器具有什么均衡功能吗?
    • 客户也可以考虑使用 DS280BR820。   此器件在 8GHz 时没有 CTLE 增强值、但 10GHz 时的最大增强为 24dB。  我预计 8GHz 时的升压相似。  DS280BR820 的优势是可用作限幅转接驱动器、并具有固定宽度的 3 抽头 FIR TX 均衡、可帮助补偿中继器和接收器之间的插入损耗。

    谢谢、

    Drew