This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:VCC UV 问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570994/tcan1043a-q1-vcc-uv-issues

器件型号:TCAN1043A-Q1


工具/软件:

您好的团队、

客户 BYD 使用 TCAN1043A-Q1、导致 VCC 欠压问题的可能性很低。

背景:

  • VBAT、VIO 正常供电、EN 和 STB 为高电平。 在这种情况下、如果我们关断 VCC、 则在 1s 后恢复。
  • 从数据表中、TCAN1043A 将进入睡眠模式。
  • 切换 nSTB 后、CAN 通信可能出现低电平故障。

支持需求:

  • 在这种情况下、VBAT、VIO 正常供电、EN 和 STB 为高电平。 在这种情况下、如果我们关闭 VCC 、则在 1s'之后恢复的 TCAN1043A 应进入睡眠模式、对吧?
  • 如何将睡眠模式进入正常模式、只需切换 nSTB、对吧?
  • 您能仔细看看为什么会发生这种情况吗?

谢谢!

BR
Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    在这种情况下、'VBAT、VIO 正常供电、EN 和 STB 为高电平。 在这种情况下、如果我们关闭 VCC 、并在 1s'后恢复、TCAN1043A 应进入睡眠模式、对吧?

    是的。 如果 VCC 在 UVCC 范围内的时间达到 TUV(最大 350ms)、TCAN1043A 将进入睡眠模式。  

    如何将睡眠模式移至正常模式、只需切换 nSTB、向右

    是的。 在状态机下方(图 7-4)、脚注 4 介绍了发生 UVCC 事件时、需要在 nSTB 上进行从低电平到高电平的转换才能从睡眠模式切换到正常模式。

    切换 nSTB 后、CAN 通信可能出现低电平故障。

    您能解释一下通信故障的含义吗? 它们是否在发送到 TXD、但在 RXD 上没有接收到相同的信号?

    您能否 询问客户是否提供探测 RXD、TXD、EN 和 nSTB 引脚的波形?

    它们将 nSTB 设置为低电平多长时间?

    此致、

    Ethan