This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:MAX3221MDBREP

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571123/max3221-max3221mdbrep

部件号:MAX3221


工具/软件:

尊敬的团队:

关于 PCB 指南、您能否提供 PCB 布局指南

此致、

Rami Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    RS232 布局。 主要是尝试使电容器(电荷泵电容器)靠近 IC 并为 GND 引脚提供可靠的路径。  

    RS232 引脚具有较慢的压摆率、因此这些布线不会太敏感、但如果您可以将 IC 放置在更靠近连接器的位置、那会更好。

    除此之外、如果您需要、可在 TTL 输入端放置外部上拉电阻器。

    - Bobby