This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:TCAN1463 与 TCAN1473 行为

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572364/tcan1463-q1-tcan1463-vs-tcan1473-behaviour

器件型号:TCAN1463-Q1
主题:TCAN1043 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我分析了 TCAN1463 和 TCAN1473 数据表 、发现 TRCV 行为没有差异。 您能解释一下这些器件之间的主要差异吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    下面是一张比较幻灯片:

    支持的地址不是 TCAN1473 A 它基本上与 TCAN1463 相同、只是 更新了一些特性以满足 ISO11898:2 2024 的 CAN SIC 规范。 如果您只能满足 CiA 601-4(这也是 CAN SIC 标准、但早于 ISO11898:2 2024 发布)、则仍可以使用 TCAN1463、没有功能差异。

    TCAN1473 类似于 TCAN1043 的 CAN SIC 版本、与 TCAN1463/TCAN1473A/TCAN1043A 略有不同。 因此、如果从 TCAN1463/TCAN1043A 迁移、TCAN1473A 将成为替代产品、而无需更改任何软件或硬件。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Sean!