This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:连接 HD3SS3220 和 TUSB8041 - USB SS 传输线路中的电容器?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571773/tusb8041-connect-hd3ss3220-and-tusb8041---capacitors-in-usb-ss-transmission-lines

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

工具/软件:

您好:

我想    在一个 PCB 上连接一个 HD3SS3220 和一个 TUSB8041 芯片(以及 TUSB8041 的一些其他芯片)。

我的问题是针对这两个芯片 (USB C 多路复用器和 USB-Hub) 之间的 USB 超高速线。

我知道如果我在另一端有连接器、则必须在 TX 线路中使用一些去耦电容器:

但是、如果 USB SS 信号不离开系统、具有相同的 GND 基准并且芯片使用同一电源供电、那么我是否需要芯片之间的耦合电容器?

此致  

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre:

       HD3SS3220 应具有相同 的 GND 基准 、但可以来自不同的电源。

       以下交流电容器是正确的、3220 和轮毂之间没有电容器。 Typ-C 端口是否位于集线器上行端口上?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、我想将 USB-C 连接器连接 到 TUSB8041 的上行端口。 所有其他部分(CPU、USB-Ethernet 桥接器)连接到下行端口。

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么 CPU 是这个项目的 USB 设备吗? 通常 CPU 是 USB 主机。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    正确 — CPU 是 USB 设备。 最后、电子设备 是一个复杂的 USB 转以太网 USB 记忆棒(设备)。

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有了、请先发送最终原理图 进行审阅。

    好极了

    Brian