This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320IRWBR–15W 充电+ USB2.0 DFP 主机模式

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572221/tusb320-tusb320irwbr-15w-charging-usb2-0-dfp-host-mode

部件号:TUSB320


工具/软件:

TI 团队大家好、

TUSB320IRWBR 能否支持以下情况?

Type-C 端口提供 15W 充电(5V/3A、DRP,外部适配器为电路板供电)

同时、USB2.0 D+/D-作为 DFP(主机模式)工作以连接鼠标/键盘。

在这种情况下、CC 逻辑是否应设置为 I2C 模式或 GPIO 模式是否足够?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    TUSB320 位于主板上、对吗? 在这种情况下、是否应该有一个端口由 Type-C 连接充电、同时也为 Mouse /KB 供电、或者是否应该有两个单独的端口、每个端口一个? 在这种情况下、除非从外部为 Mouse /KB 供电、否则 TUSB320 将无法充当电源接收器和供电方。

    如果 TUSB320 不需要为鼠标/KB 供电、并且仅连接数据通道、则该连接可与配置为 UFP 的 TUSB320 搭配使用。

    在这种情况下、CC 逻辑应该设置为 I2C 模式还是 GPIO 模式足够?

    这取决于所需的功能。 如果您希望能够控制 TUSB320 的模式或监控 CC 控制器的状态寄存器、那么可以使用 I2C 模式。 否则、也可以使用 GPIO 模式。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。 我想澄清一下我们的用例:

    TUSB320 位于主板上。

    1. 我们需要确认 Type-C 端口是否可以支持 15W 充电 (5V/3A 电源 DRP) 、其中外部 5V/3A 充电器通过 VBUS 供电、为主板充电。 在这种情况下、未连接鼠标或键盘。

    2. 当主板由适配器供电时、具有相同的 Type-C 端口 USB2.0 D+/D-线路 将连接到鼠标或键盘。 在这种情况下、Type-C 端口应在中运行 USB2.0 OTG 模式(或视为 DRD 模式)

    您能否确认 TUSB320 是否能够支持这两种用例?

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们需要确认 Type-C 端口是否支持 15W 充电 (5V/3A 电源 DRP) 、其中外部 5V/3A 充电器通过 VBUS 供电、为主板充电。 在这种情况下、未连接鼠标或键盘。

    TUSB320 可以支持该接口。

    主板由适配器供电时、使用相同的 Type-C 端口 USB2.0 D+/D-线路 将连接到鼠标或键盘。 在这种情况下、Type-C 端口应在中运行 USB2.0 OTG 模式(或视为 DRD 模式) .

    那么、在这种情况下、Type-C 端口不用于为主板供电、而是由不同的电源供电、对吧? 在这种情况下、是的、TUSB320 在设置为用作 DRP 时能够配置为 DFP 或 UFP、因此能够支持鼠标或键盘。

    谢谢、

    Ryan