This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:关于 ESD 等级

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TPD4E05U06, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572257/tusb320lai-regarding-esd-rating

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06、 TUSB320

工具/软件:

您好的团队、

我有关于 TUSB320LAI 的问题。

数据表中列出了 ESD 等级、但我想确认这是否适用于所有引脚、而这来自某些 ESD 保护电路。
查看 TUSB320LAI 评估板的原理图、我注意到 TPD4E05U06 也安装在外部。
因此、如果您认为是否仍然需要外部 ESD 保护、我将不胜感激。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ESD 等级适用于 TUSB320 的所有引脚。  

    因此、如果您对是否仍然需要外部 ESD 保护、我将不胜感激。

    这取决于系统性能和应用。 我们建议在面向外部的端口上提供 ESD 保护。 这是一项额外的安全措施、并非在所有条件下都适用。 但是、它是用于保护零件的保险。