This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:关于 CSI-2 数据速率信息

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1571692/ts3dv642-q1-about-csi-2-data-rate-information

器件型号:TS3DV642-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我想把它与 SoM 结合使用。

对于我的 SoM D-PHY CSI-2 规范、每通道 2.5Gbps、因此总计 10Gbps。
如 TS3DV642-Q1 规范中所述、“ DSI 和 CSI-2 等 MIPI DPHY 接口 — 每通道高达 4.5Gbps “

这是否意味着、如果我使用 4 通道、总数据速率可高达 18Gbps?
我 不太确定、因为该规范的另一部分提到了数据速率高达 6Gbps 的高速差分接口。

此致
Dennis Tseng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    是的、您的理解是正确的;确保供电设备和受电器件也可以支持此带宽。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    感谢您的快速答复。

    我以 1280x720、60fps、UYVY 在 SerDes (GMSL2) 上运行四个摄像头。
    据我所知、每个串行器/解串器通道都可以支持高达 2.5Gbps 的速率、因此我将链路频率配置为 1250000000。

    我的 SoM 有两个 MIPI CSI 端口:

    一个端口通过多路复用器 (TS3DV642-Q1) 在 CSI 和 DSI 之间切换。

    另一个端口直接连接到 SoM。

    但是、通过多路复用器的视频输出看起来不正常。 这让我想知道此配置是否超出规格限值。

    有趣的是、当我将链路频率降低到 750000000 (750Mx2=1.5G bps、1.5G bps x 4 通道=6 Gbps) 时、问题不再出现。


    e2e.ti.com/.../2_5F00_csi_5F00_port_5F00_stream_5F00_8_5F00_cam_2D00_video.mp4

    (左侧的 4 个视频通过多路复用器提供输出)

    此致、

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

     TS3DV642-Q1 器件可用于数据速率更高的接口、具体取决于中允许多路复用器的损耗大小
    总体电气链路预算。  在较高频率下、相邻通道之间也可能存在串扰。

    谢谢您、
    Arya