This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:PHY 标识符寄存器

Guru**** 2987800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572246/dp83822h-phy-identifier-registers

器件型号:DP83822H


工具/软件:

团队、

客户想在制造测试期间通过这两个寄存器值的组织标识符位 21:6 和 5:0 确认 PHY 和 MCU 之间的通信功能、因此客户需要知道这些默认值是否为固定值? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些是 RO 只读访问寄存器、因此它们是每个器件的固定唯一值。

    谢谢

    David