This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV32AQML:有关在 AN-903 中选择备用失效防护终端电阻值的查询

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570562/ds26lv32aqml-inquiry-on-selecting-alternate-failsafe-termination-resistor-values-in-an-903

部件号:DS26LV32AQML


工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我正在审核 应用手册 AN-903 相关问题 交替失效防护端接 器件。

文档提供了 A 的电阻器值 5V 电源 。 但是、我想知道 如何在 VCC = 3.3V 时正确选择电阻值 。

请提供:

  1. 3.3V 运行时的建议电阻值范围 (RA、RB、RC、RD、RT)。

  2. 用于确定合适电阻值的计算公式或设计指南。

这将有助于确保在 3.3V 电源的开路/短路/故障条件下满足接收器输入差分电压 (VTH≥200mV)。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册中显示的电阻值只是示例;应根据预期的峰值电压和驱动器的驱动强度对其进行调整。

    这些值也将使用 3.3V 电源;当线路处于空闲状态时、这些值会在接收器的输入之间产生约 300mV 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf?ts = 1758917145109&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我是否可以知道用于确定 Vth 的公式?
    具体来说、我想了解如何在 3.3V 电源下得出 300mV 阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HM、

    我不确定您指的 300mV 阈值的位置。  

    此器件设计的 RS485 标准规定最大 VTH+为 200mV。 因此、设计外部失效防护偏置电路的大多数人的目标电压为 200mV。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 RA = RB = 47kΩ、RC = RD = 4.7kΩ、RT = 100Ω 且处于空闲线路时、RC+RT+RD 的压降为 3.3V / 103.5kΩ× 9.5kΩ≈0.303V

    接收器的 Vth 为±200mV。 实际电压应大于该值。