This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:DS90C385A — 查询'如何实现 RGB666 接口连接'

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570366/ds90c385a-ds90c385a---inquiry-about-how-to-rgb666-interface-connection

器件型号:DS90C385A


工具/软件:

我尝试使用 RGB666(16 位输入)源驱动 LCD、仅将 TxOUT0 连接到 TxOUT2。

为了实现这一点、我想询问如何连接输入的引脚图接口 (TxIN0 到 TxIN27)。 [连接顺序、MSB、LSB 连接规则等]

数据表未提供任何具体的连接示例或方法、因此我想知道如何连接它们。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinuk:

    您是否具有显示 LVDS 帧中的位如何映射的面板数据表? 这里有类似的 E2E 主题(下面的链接)、其中显示了如果您尚未在其中搜索、如何从并行 RGB 映射到 LVDS。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702458/ds90c385a-check-schematic-with-ds90c385a-how-to-do-correct-pin-map?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ds90c385%25252520mapping#

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我是否应该如上表所示连接输入源和 C385?

    对于未连接的引脚 (TxIN5、TxIN10、TxIN11、TxIN16、TxIN17 TxIN27) 我应该“float"还是“还是执行类似“GND"的“的连接?

    我期待再次收到您的答复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinuk:

    您可以按照表中的 C385 映射进行操作。 在 OLDI 标准中、18 位单像素模式的帧映射遵循帧映射。 对于未用于 18 位模式的输入引脚、可以将这些引脚下拉至接地。

    TxIN24 = Hsync

    TxIN25 = Vsync

    TxIN26 = DE

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我已经将 C385 引脚映射组织到一个与上面类似的表格中。
    我不确定这是否是正确的映射。

    我是否应该映射引脚以便中间没有空引脚、而不是如上所示?

    您捕获的表格显示了 R、G、B 的阶数、但我看不到 C385  引脚名称。

    我无法将 RGB 引脚名称与 C385 引脚名称匹配、如下所示?

    感谢您提供更详细的说明。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Jinuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinuk:

    您随 RGB 部件的 C385 针脚名称提供的表格是正确的。 请遵循这个映射。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您发送编修。

    此致、

    Jinuk