This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV110T:DS90LV110TMTC LVDS 失调电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV110T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572009/ds90lv110t-ds90lv110tmtc-lvds-offset-voltage

器件型号:DS90LV110T


工具/软件:

您好:  

我们在设计中使用参考的器件型号。 我们根据基准器件型号的技术数据表 (1.125 - 1.375) V 规定 LVDS 输出的失调电压。我们注意到在我们测试的大约 10%的单元中、LVDS 失调电压略低于 1.125V(例如,1.118V)。 然后、移除并将基准元件替换为 LVDS 失调电压位于指定范围内的另一个元件。 您建议调整我们的测试参数并降低最小 LVDS 失调电压(但现在我们与器件的 TDS 不一致)、还是建议我们了解如何驱动电路中的基准元件? 如果稍后我可以分享我们的 LVDS 电路、获取有关如何增加失调电压的建议(我非常确定我们的配置接近建议值)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:  

    DS90LV110T 的失调/共模电压在器件引脚上测量。 但是、在正常应用中、当器件输出连接到传输线时、电缆上会出现一定的电压下降。 如果您偏离板、也可能存在接地漂移、这也会导致电压变化。 不过、差分电压应保持不变。 您使用的接收器是否具有建议的输入共模范围? 此外、您能否分享一个原理图?您是否正在测量这些信号?  

    此致、

    马特