This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810RSCEVM:我们能否提供.brd 文件供客户参考?

Guru**** 2865890 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810, DS320PR810-SMP-EVM, DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563001/ds320pr810rscevm-can-we-provide-brd-file-for-customer-reference

器件型号:DS320PR810RSCEVM
主题中讨论的其他器件:DS320PR810DS320PR810-SMP-EVMDS320PR1601-RSC-EVMDS320PR1601

工具/软件:

您好的团队、

我们的客户想要重新检查 SI、我们/您是否可以帮助提供 TI EVM 的.brd 文件供他们参考。

谢谢!

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    DS320PR810-RSC-EVM 板级文件存储在 PCIE5-REDRIVERS-DESIGN 安全文件夹 (https://www.ti.com/secureresources/PCIE5-REDRIVERS-DESIGN) 中。

    我假定您的客户已经可以访问该文件夹、因此他们可以立即下载该文件。 如果没有、他们应该申请访问权限(文件夹中还有许多其他有用的文件和文档)、我们会尽快批准。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我们已搜索 TI 网站、但仍找不到任何信息。

    它们 需要 DS320PR810EVM_RSC(.brd 文件)、如下所示、请帮助进行检查、谢谢。

    或者以下文件是否适用于 EVM?

    Jenny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    DS320PR810-RSC-EVM 是在 Altium 中设计的、我们拥有的唯一文件位于我的原始回复中。 Altium 文件格式使用.pcbdoc。 很遗憾、我们没有此项目的.brd 文件。

    或者以下文件是否申请 EVM?

    屏幕截图中的“DS320PR810_822_SMP_EVM.zip"文件“文件是不同的 EVM、一些详细信息可能相似、但许多详细信息可能不同。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我明白了。 然而,客户问我仔细检查:我们是否有类似的设计与 Brd 文件可以作为参考?

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    它们可以比较 DS320PR810-SMP-EVM 和 DS320PR1601-RSC-EVM、我认为这些项目是以 Allegro 文件格式设计的。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的支持。 客户和我之前在 TI 网站上看到过这些文件、但我们的设计中使用了 CEM 连接器和 Golden Finger。

    您的团队能否将.pcbdoc 文件转换为.brd 文件?

    顺便说一句,客户 SI 团队可以尝试.tgz 文件,你有吗?

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    请问你有什么反馈意见?

    了解我们已在网站上提供的所有资源。

    只需在内部检查、看看我们是否可以提供额外的支持。

    谢谢你。

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    客户是否在为具有 Goldfinger 和 CEM 连接器的 EVM 寻找.brd 文件?  它们是否需要 DS320PR810 或者是否可以使用 DS320PR1601 作为参考?  DS320PR1601 具有不同的封装、但 EVM 设计 通常基于 DS320PR810。

    此致、

    Undrea.