This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:THVD4411 用于开关 RS232 和放大器;RS485

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4411, THVD4431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572521/thvd4411-thvd4411-for-switch-rs232-rs485

器件型号:THVD4411
主题中讨论的其他器件: THVD4431

工具/软件:

您好先生

THVD4411 是否能够实现?

需要在 RS232 和 RS485 之间切换

  • 当 RS232 模块、Pin define 为  TX、RX、RTS、CTS 时
  • 当 RS485 模块、原始  RS232 TX   引脚作为 RS485的D Ω+、RS232 CTS 引脚作为  RS485  D-时
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您发布这个问题。

    THVD4411 不能使用与半双工 RS RS-485 引脚相同的 RS –232 引脚。 数据表中的图 7-2 和图 7-3 更清楚地表明了这一点。  

    不过、该问题的解决方案是对这些信号使用多路复用器。 我们之前有客户使用更大的 THVD4431 来实现此目的:

     TMUX7234:TMUX7234 和 THVD4431 

    如果您感兴趣、我会通过使用多路复用器器件创建一个新问题来联系多路复用器团队。

    此致、

    Ethan