This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:过流引脚

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572640/tusb8020b-over-current-pins

器件型号:TUSB8020B


工具/软件:

OVERCUR1z 和 OVERCUR2z 也可以保持断开状态吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以、这些引脚可以保持断开状态。 但是、这些引脚用于检测器件 1 和器件 2 上的过流故障。 如果未连接这些引脚、则可能存在这些端口上发生未检测到的过流事件的风险。