This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410PAP 的实施 — 设计指南。

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572216/tfp410-implementation-of-tfp410pap---design-guide

部件号:TFP410


工具/软件:

大家好:
我们正在开发具有 HDMI 接口的器件、该接口使用 TFP410PAP IC 将 RGB888 (3.3V) 信号转换为 HDMI。
查看可用文档后、我们根据数据表中的建议设计了原理图、但由于没有可用的参考设计、我们不能 100%确定实现是否正确。 因此、我们附上了一张原理图图片、以防任何专家或之前使用此 IC 的任何人查看、如果我们缺少任何正常工作所需的元件、请告知我们。

提前感谢您。

e2e.ti.com/.../TFP410PAP_5F00_Implementation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 PD、当禁用 I2C(ISEL =低电平)时、高电平选择正常工作模式。 低电平选择断电模式。

    是否要启用数据去偏斜使能?  禁用 I 2C 时、可通过 I2C 或通过该引脚启用去偏斜功能。  

    否则原理图看起来正常。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    主要是通过 I2C 配置器件、根据 IC 数据表、PD 引脚应连接到 GND。 这就是我们将其连接至 GND 的原因。 唯一发生的情况是、当 IC 重新启动 (ISEL/RST = 0) 时、它将进入断电模式、是这样吗?

    关于去偏斜、我们还将通过 I2C 对其进行配置、因此我们已将其连接到 GND 以防止 DKEN 引脚悬空。 这样、当 IC 重新启动且禁用 I2C 时、将禁用去偏斜以避免出现问题、因为引脚 DK1、DK2 和 DK3 配置 I2C 地址而不是去偏斜值。

    感谢您的帮助、

    Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    那么我认为原理图没有问题。

    谢谢

    David