This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:CAN-XL 收发器可用性计划和封装类型信息

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN6062-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537994/tcan1044a-q1-can-xl-transceiver-availability-schedule-and-package-type-info

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN6062-Q1、TCAN6062V-Q1

工具/软件:

您好、

我也有兴趣在我的开发板上使用 CAN-XL 收发器。 我看到提到了计划今年第 4 季度样片的 TCAN1044A-Q1。 您是否有关于此器件供货情况的更多详细信息? 您能否分享此器件的可用封装类型?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thierry:

    可提供 TCAN1044A-Q1、我们还提供 CAN XL TCAN6062-Q1 工程样片、预计 EOY 将向市场发布。 封装选项应为 VSON (DRB) 和 SOIC (D)、 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thierry,

    接下来我想提醒您、TCAN6062-Q1 和 TCAN6062V-Q1 已在 TI.com 上发布、用于预量产订购。

    此致、

    Danny