This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:TDR 测试不正确的值:

Guru**** 2952370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569074/dp83tc813r-q1-tdr-testing-incorrect-values

器件型号:DP83TC813R-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

当尝试在两根以太网线均未连接(两根导线均开路)的情况下进行 TDR 测试时、TDR_TC1 寄存器(地址= 310h)[复位= 0000h]
 尽管我们每次都会执行相同的 TDR 测试程序、但接收到的数据会在(检测到半线开路/未检测到半线开路)之间波动

 我们进行了大量调试、我们在写入每个寄存器后立即对其进行了读取、结果可以在下面的截屏中看到



您还能告诉我、在连接良好电缆的情况下尝试执行 TDR 测试程序时、序列中的预期行为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    我将与团队一起检查这件事、明天就会回到您的身边。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    之前发现器件的半线位无法按预期工作、我们正在更新数据表以反映这一点。

    此致、

    GREG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我只需要知道这项服务将不再受支持,或者将在数据表中完成什么更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    发现半开路检测位不可靠、因此该位已被保留。 这反映在 应用手册 SNLA389F 从修订版 C 到修订版 D 的更改中。 本文档第 7.1 节中的 TDR 测试程序也已更新。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    您能否向我们提供更新的文档、

    您能否告诉我们更正此功能以使其正常工作的适用性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    我随附了应用手册、其中包含以下最新的 TDR 测试程序。 请遵循文档中的 TDR 运行过程、因为它不再包括对不可靠检测位的任何引用。

    此致、

    GREG

    e2e.ti.com/.../snla389f.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    请您明确告诉我们支持它的硬件限制、还是与软件相关且可以更正


    提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    该问题是一个硬件限制、因为半检测位不能可靠地指示半开路和完全开路检测。 因此、团队决定取消器件最新技术文档中的位特征。

    此致。

    GREG