This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:未使用的引脚

Guru**** 2950830 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572682/tpic8101-unused-pins

器件型号:TPIC8101


工具/软件:

您好的团队、

我仅使用 TPIC8101 的单通道。 在这种情况下、您可以建议如何连接未使用的输入引脚?

例如、如果我仅使用 CH1、那么应如何连接 CH2FB 和 CH2P 与 CH2N 引脚?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinji、

     任何器件的输入引脚都不应悬空、因为这会导致放大器出现不可预测的行为、并可能导致电源电流或漏电流增加。   

    我认为这里要做的是将 CH2P 接地、然后将 CH2N 短接至 CH2FB。  这应该将输入放大器配置为输出端电压为 0V 的单位缓冲器。  

    谢谢、

    Scott