This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3413:原理图审阅

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572480/tcan3413-schematic-review

器件型号:TCAN3413


工具/软件:

尊敬的团队:

 谢谢、请帮助您查看 TCAN3413DDFR 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che:

    总体原理图看起来不错。 尽管 TXD 似乎显示为输出、而 RXD 显示为输入、但我建议再次确认、因为 TXD/RXD 应该分别是输入/输出。 此外、我建议在 TXD/RXD/STB IO 引脚上使用 pF。 15 pF 更典型、谢谢。

    此致、

    Michael。