This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:适用于 USB-C 通道开关应用的 TMUXHS4212 交流耦合电容器位置

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567786/tmuxhs4212-tmuxhs4212-ac-coupling-cap-locations-for-usb-c-lane-switching-application

器件型号:TMUXHS4212


工具/软件:

您好、

我们需要根据电缆方向使 USB 超高速通道在 USB-C 连接器上切换。 您能否确认下图中的交流电容器位置是否正确? 电容器为 100nF/0402。

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juha、

    是交流电容器的位置正确。 100nF 电容器很好、电容器在 75 - 220nF 的范围内。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 TI 技术支持人员也可以确认这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juha、

    在查看数据表的典型应用部分时、还将展示如何实现此器件。  


    谢谢您、

    Arya