This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV:为什么静音模式下的 ICC(5V 电源电流)与正常模式(隐性)下的 ICC 相同?

Guru**** 2981530 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HGV, TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572537/tcan1051hgv-why-is-icc-5-v-supply-current-in-silent-mode-same-as-icc-in-normal-mode-recessive

器件型号:TCAN1051HGV
主题: TCAN1044A-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好:

我的一个客户正在考虑将 TCAN1051HGV 用于新产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
为什么静音模式下的 ICC(5V 电源电流)与正常模式(隐性)下的 ICC 相同?  
ICC 均为 1.5mA (typ) 和 2.5mA(典型值)(max)。

他们认为、 正常模式(隐性)ICC  > 静音模式 ICC

他们的想法是否正确?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请注意、静音模式仅禁用显性发送驱动器、而偏置和接收电路保持通电状态、如表 8-3 和图 8-2 所示。 因此、在总线为隐性的正常模式下、驱动器已经关闭、因此电流消耗基本相同。  借助、电流主要在显性驱动期间增加、并主要随 TCAN1044A-Q1 等器件而降低(例如提供待机/睡眠模式选项)(您可以进一步比较 ICC,表和图以了解它们的差异)。  

    此致、

    Michael。