This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVCP22A-SP:如何处理此器件上未使用的 LVDS 输入?

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572380/sn55lvcp22a-sp-what-should-be-done-with-unused-lvds-inputs-on-this-part

部件号:SN55LVCP22A-SP


工具/软件:

应如何处理此器件上未使用的 LVDS 输入?

第 9.2.3 节介绍了未使用的单端 LVPECL 输入、但没有关于未使用的 LVDS 输入对的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    第 9.2.3 节显示了一个示例、说明是否向器件的输入端发送单端 LVPECL 信号、因为此器件支持 LVPECL、CML 和 LVDS 信号作为输入。 如果未使用该器件上的其中一个输入通道、可以将 INx+引脚连接到 Vcc、将 INx-引脚连接到 GND、可以使其保持在已知状态(逻辑高电平)。

    此致、

    马特