This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:DS125BR401A 是否与 PAM-4 信号(GMSL3 协议)兼容

Guru**** 2963220 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF410, DS560DF810, DS125BR401A, DS560MB410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573022/ds125br401a-is-ds125br401a-compatible-for-the-pam-4-signals-gmsl3-protocol

部件号:DS125BR401A
Thread 中讨论的其他器件: DS560MB410、DS560DF810、DS560DF410

工具/软件:

您好:

我尝试将  DS125BR401A 均衡器用于以 10Gbps 运行的 4K 信号。 10Gbps 信号本质上是 PAM-4 的、即我们尝试使用 GMSL3 协议。

如果该 DS125BR401A 不兼容。 请您推荐用于 PAM-4 信号的兼容均衡器 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    DS560MB410 是我们唯一支持 PAM4 的线性均衡器。  我们还有 DS560DF410/DS560DF810、它们是支持 PAM4 的重定时器。

    谢谢、

    Drew