This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E:输入上的上拉电阻器

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573012/txs0108e-txs0108e-pull-up-resistor-on-inputs

器件型号:TXS0108E


工具/软件:

您好:
是否可以在输入侧放置上拉电阻? (I 有连接到 Vcc 的 10K 上拉电阻)
如果是、您建议使用哪个范围的值?
谢谢、此致、
Bruno CROUZEVIALLE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    如果输入信号可以成为输出端口、那么这通常不是一个好主意、因为外部上拉电阻器和内部 40k/4k Ω 上拉电阻器并联操作会导致更高的 VOL 电平。  否则、如果端口仅是输入、那么这应该不是问题、因为驱动器将能够覆盖由外部上拉/内部上拉电阻保持的情况。

    更多详细信息、请参阅该应用手册: https://www.ti.com/lit/an/scea054a/scea054a.pdf?ts = 1759499996045

    此致、

    插孔