This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:连接到 NC 引脚

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572914/tcan1043a-q1-connecting-to-nc-pin

器件型号:TCAN1043A-Q1


工具/软件:

您好团队:

客户是否可以连接到 NC 引脚? 我看到数据表中提到了“内部未连接“、但您能否确认其未接地、VCC 或其他引脚?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    是的、客户可以连接到 NC 引脚。 这里不用担心。

    此致、

    Ethan