This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:TDES954 的汽车级要求

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB935-Q1, TDES954, DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572886/tdes954-required-automotive-grade-of-tdes954

部件号:TDES954
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB954-Q1、DS90UB935-Q1、 DS90UB953-Q1

工具/软件:

我们将 在面向汽车应用的定制电路板中使用 TDES954 解串器。 但根据 TDES954 解串器的数据表、温度范围为–20 至+85°C、不是汽车级。

请推荐使用汽车级 TDES954 解串器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    您应该使用 DS90UB954-Q1。 它是引脚对引脚兼容的汽车级器件。 与  DS90UB953-Q1 或 DS90UB935-Q1 配对的正确 SER 是