This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:用于显示端口应用的转接驱动器

Guru**** 2991160 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572861/ds160pr410-redriver-for-display-port-application

器件型号:DS160PR410


工具/软件:

在数据表中、图 13 显示了 DisplayPort 应用的简化版原理图。 但是、没有提供有关 PWDN1 和 PWDN2 的具体连接的说明。 您能否阐明该配置背后的原理、并建议在理想情况下应如何连接这些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PWDN1 和 PWND2 是控制 DS160PR410 运行状态的两级逻辑。 当它们为高电平时、将关闭所有四个通道。 WEN 它们为低电平、然后 为所有四个通道加电。

    如果系统设计需要实现 DP 电源状态、则 HPD 信号可用于驱动 PWDN1 和 PWDN2 的逻辑状态。 当 HPD 为低电平(断开)时、我们希望反转逻辑、从而将转接驱动器置于低功耗模式。 当 HPD 为高电平(连接)时、我们希望反转逻辑、使转接驱动器处于正常运行状态。  

    但在 DisplayPort 中、HPD 不仅用作连接/断开引脚、还用作中断(脉冲)。 但是、当 HPD 用作中断时、我们 希望转接驱动器保持正常运行状态。 图 13 中的电路用于滤除 HPD 脉冲的逻辑低电平部分、但确切的实现取决于客户设计。

    谢谢

    David